This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:在不改变 PCB 的情况下将电源从22V 更改为12V

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984080/lm3478-change-power-from-22v-to-12v-without-changing-pcb

器件型号:LM3478

我们在旧设计中使用 LM3478作为22V 0.4A 电源。  
我想使其成为12A 0.8A 电源、而不改变 PCB。 只需更改组件值。  

如果我使用"电源设计器"应用、它需要一个耦合电感器。 在本例中为"DRQ125-470-R"。  

由于旧设计使用两个单独的电感器(外形尺寸 DR127)、因此这是一个问题

我能否仅在94uH 上使用两个单独的电感器? 我不知道这是否可以在正确的外形尺寸中得到保持。  
或者是否有更简单的方法来完成此任务?  

电源设计人员图片:  

我们当前的22V 电源:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 LM3478。 是的、您可以使用两个单独的电感器、但请注意、使用与非耦合电感器相同的值时、电流纹波会更高。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    然后、我将使用100uF、因为它具有我所需的外形尺寸。  
    这将仅是6 μ F 的关断时间、因此、希望这能毫无问题地正常工作。