This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:此器件能否用于高达600V 的输入电压?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982733/ucc28911-can-this-part-be-used-at-an-input-of-up-to-600v

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件: LM5021

大家好、

这些参数表示 Vinmax=450V、但我在数据表中看不到限制的确认。

是否有任何原因无法使用高达600V 的此设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren

    Vinmax 限制在450V 的主要原因:

    UCC28911内部 FET 的击穿电压为700V、该 FET 的电压应力为 Vin+n*Vo+电压环。 如果输入电压为600V、则很容易损坏内部 FET。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、


    明白了。 我们是否有任何东西会使我们的产品系列中的输入达到如此高的水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的问题是、是否有任何需要600V 以上的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren

    与 LM5021类似、没有高压启动和集成 MOSFET 的器件也很好。

    云生