This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:在重新编程时禁用 TPS65381的看门狗功能

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983925/tps65381a-q1-disable-the-watchdog-function-of-tps65381---while-reprogramming

器件型号:TPS65381A-Q1

多轨电源:TPS65381AQDAPRQ1

微控制器:RM44L520APZT

TPS IC/引脚6 (NRES)和带有上拉电阻的 UC/引 脚31 (nPORRST)之间存在连接。 我们面临一个使用 JTAG 对 UC 进行编程的问题。

  1. 首先、我们能够对 uC (空载、全新 uC)进行编程、从而启用外部看门狗(TPS IC–U1)。
  2. 下次、如果我们尝试对 UC 进行编程、JTAG 将无法访问 UC。
    • 原因:'NREs'为低电平、这会复位 uC (因为它连接到'nPORRST')。
    • 疑似根本原因:当 JTAG 尝试访问 UC 时、它将重置 UC、因此 UC 将无法向 TPC IC 提供看门狗。 因此、TPS IC 启用'NRES'的状态是低电平状态。  

我的查询:

请确认是否有任何选项可在选择性事件(编程和调试)期间禁用 TPS65381A 的看门狗功能。 或者、对于这种情况、通常还会采用其他解决方案吗?

注意:看门狗通过 SPI 通信处于问答模式。