This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:寄存器等待时序。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983351/tps65235-the-register-wait-timing

器件型号:TPS65235

大家好、

当 控制寄存器2中的等待时间小于1时、我的客户看到三角输出。
 如果控制寄存器2的等待时间超过1秒、它们会看到方波输出。

他希望输出方波。

*设置。
1:通电
2:控制寄存器1 (写入)
3:控制寄存器2 (写入)
4:输入 PWM 信号
TCAP=22nF      

为什么它需要在控制寄存器2之后等待1秒?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kengo

    您是否会向我发送应用的原理图和实验波形以及 GUI 中的设置屏幕? 非常感谢!

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢你的答复。
    我可以通过私人邮件或电子邮件与您交谈吗?
    我将向您发送一个朋友的配送请求。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kengo

    当然、您可以通过电子邮件 ruby-li@ti.com 将详细信息发送给我。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢你的答复。
    但是、客户似乎已经解决了。

    如果我的客户有问题、我将与您联系。

    此致。
    Kengo。