This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:施加负载时的输出电压降

Guru**** 2533940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A-337N-EVM, LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984216/lm317a-output-voltage-drop-when-applying-the-load

器件型号:LM317A

对于1.0A 输出电流具有12V 输入电压和3.3V 输出电压的应用、我们希望使用 LM317A。 我们使用 EVM (LM317A-337N-EVM)尝试了 LM317A、但我们发现、当我们开始应用0.1A 至1.0A 的负载时、我们看到输出电压(3.3V)开始下降、无法将输出电压稳定在3.3V。  

我是否可以获得您的支持来提供指导、以了解其他需要查找的内容? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    电流为1A 时、将12V 降至3.3V 是 LDO 上的8.7W 功耗。 我怀疑芯片的发热程度达到热关断的程度。  

    也许可以使用降压转换器来降低电压、从而使 LDO 上的功耗不会太大。

    ~ Aaron