This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:负载压降

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5088MH-1EVAL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982273/lm5088-voltage-drop-at-load

器件型号:LM5088

你(们)好

我使用 LM5088-2设计了一款直流/直流转换器。 当没有负载时、输出为24.8V。但当负载电压为9欧姆时、输出电压会变为10V。您能帮我解决吗?

谢谢

此致

 Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    您的原理图是什么? 您是否有任何波形或示波器快照?

    您还可以在此处填写快速入门计算器、以帮助我查看您的原理图: https://www.ti.com/tool/LM25088-5088QUICK-CALC

     -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,奥兰多


    我填充了这样的内容。 可以检查一下吗?

    正常输出为23.92并修正。 但是、当 ı Ω 接触9 Ω 的石电阻时、电压会变为0V。当 ı Ω 移除负载时、输出再次变为23.92V

    谢谢。

    此致。

    Mehmet。

    e2e.ti.com/.../41750.LM5088_5F00_Quick_5F00_Start.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    该快速启动看起来正常。

    您是否使用了这些建议的组件? 您能否共享您的内置原理图?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ddde2e.ti.com/.../Component-list.xlsx

    你(们)好

    原理图上的值可能不正确。 您可以查看组件列表以了解正确的值

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将二极管的阳极端直接接地。  如果我在执行此操作后使输入电压为32伏、问题就会得到解决。  但在31伏时、我的问题是相同的。  VCC 电压为7.6伏。  我想知道输入电压是否必须大于输出和 VCC 之和。  是否有这种义务?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将 CssL 连接到 GND、即使工程图看起来有一个开放式端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    您的电流感应电阻器 RSENSE 与二极管非常远、且布线不良。

    该电阻器传导二极管电流、其峰值电流 I_Peak > IOUT。

    细迹线无法有效地承载此电流。 它需要紧挨着二极管。

    请参阅 LM5088数据表第11.2节中的布局示例

    此外、我建议将 R_FB 和补偿网络紧固在靠近 IC 的位置。

    请参阅 LM5088MH-1EVAL 上的 R8、R9、R4和 C11。

    还要注意电流感测 R5是如何更接近二极管并连接到多边形而不是线迹的。

    我建议尽可能复制此布局。 您可以参考  

    www.ti.com/.../LM5088MH-1EVAL

    如果您有疑问、请告诉我。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好,奥兰多

    感谢您的建议

    为了解决电流问题、我将二极管的阳极直接接地。 问题就解决了。 我在实验中进行了6安培设计、现在我可以在高达8安培的电流下工作、而不会出现任何问题。 我将在下一个设计中考虑您的建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

     绕过电流感应电阻器将干扰电流限制功能、请注意输出上的短路。

    此外、控制环路需要电流感应电阻器才能正常工作、移除电流感应会影响系统的稳定性、并可能产生更差的抖动或瞬态响应。

    我仍然建议使用电流感应电阻器进行更好的布局。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多