你(们)好
我使用 LM5088-2设计了一款直流/直流转换器。 当没有负载时、输出为24.8V。但当负载电压为9欧姆时、输出电压会变为10V。您能帮我解决吗?
谢谢
此致
Mehmet
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 LM5088-2设计了一款直流/直流转换器。 当没有负载时、输出为24.8V。但当负载电压为9欧姆时、输出电压会变为10V。您能帮我解决吗?
谢谢
此致
Mehmet
Mehmet、
您的原理图是什么? 您是否有任何波形或示波器快照?
您还可以在此处填写快速入门计算器、以帮助我查看您的原理图: https://www.ti.com/tool/LM25088-5088QUICK-CALC
-奥兰多
你(们)好,奥兰多
我填充了这样的内容。 可以检查一下吗?
正常输出为23.92并修正。 但是、当 ı Ω 接触9 Ω 的石电阻时、电压会变为0V。当 ı Ω 移除负载时、输出再次变为23.92V
谢谢。
此致。
Mehmet。
Mehmet、
您的电流感应电阻器 RSENSE 与二极管非常远、且布线不良。
该电阻器传导二极管电流、其峰值电流 I_Peak > IOUT。
细迹线无法有效地承载此电流。 它需要紧挨着二极管。
请参阅 LM5088数据表第11.2节中的布局示例
此外、我建议将 R_FB 和补偿网络紧固在靠近 IC 的位置。
请参阅 LM5088MH-1EVAL 上的 R8、R9、R4和 C11。
还要注意电流感测 R5是如何更接近二极管并连接到多边形而不是线迹的。
我建议尽可能复制此布局。 您可以参考
如果您有疑问、请告诉我。
-奥兰多