This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:当我连接直流电源适配器(Vin=19V、Iout=4.47A)时、IC 和保护二极管烧毁

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982173/tps56339-ic-and-protection-diode-burn-out-when-i-was-connected-dc-power-adapter-vin-19v-iout-4-47a

器件型号:TPS56339

您好!

我已经尝试尽可能严格地遵循建议的电路布局。

我在定制电路中使用 TPS56339DDCR 降压转换器、其中电路设计为19V 至2.00V @ 4A、具有 WEBENCH 电源设计器。 但我发现、当直流电源适配器(Vin=19V、Iout=4.47A)连接到输入端时、TPS56339DDCR 会损坏、并且输入保护二极管 D1 (D20V0L1B2WS-7)也会烧坏。连接了电路设计的图像。您能否给出一些建议? 如果  找到任何解决方案、请尽快通知我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS56339是3A 器件,不建议使用大于3A 的器件。  

    您能否帮助检查最大负载是多少?   

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的最大输出负载电流 仅以 mA 为单位、但在输入侧、我们需要更高的电压和电流、因为我们 的器件中使用了该电流、而且该电路也用于关闭器件电源。

    那么、需要保护电路或保险丝等任何额外电路吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助捕获 VIN 引脚电压而不受带宽限制,以检查 VIN 引脚尖峰?

    对于 TPS56339,建议的最大工作电压为24V。 您可以保留 具有更高击穿电压的保护二极管、如24/26V。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在用两 个并联的铝电解电容器(UWX1H100MCL1GB)(10uF+10uF、50V)替换二极管 D1后、我们得到了解决方案。  那么、您能否告诉我、IC TPS56339 在输入侧强制要求使用该铝电解电容器? 由于 TPS56339 参考设计、他们没有提到添加这种额外的电容器。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常不需要此类电容器,您可以按照 第8.2.2.5章“输入电容器选择”来选择此电容器。

    只需考虑受应力电压下的电容降额值。  

    BRS、

    年轻