This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:外部 VCCX 稳压器的 VIN 引脚连接

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984171/lm5143-q1-vin-pin-connection-for-external-vccx-regulator

器件型号:LM5143-Q1

大家好、团队、

我 使用双相配置通过 LM5143-Q1将48V 电压调节到24V。  我想使用连接到 VCCX 的外部5V 降压稳压器来降低功耗。  对于此配置、VIN 的正确连接是什么?

a.连接至48V

b.连接至5V

c.保持未连接

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、控制器的 VIN 引脚应连接到输入电源轨。 请注意、Vin 应保持高于5V 外部电源轨、否则从 VCC 到 VIN 的反向二极管可能导通。

    此致、

    Tim