This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:为 BQ25713RSNR 请求的负载阶跃瞬态响应和负载线响应

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984103/bq25713b-load-step-transient-response-and-load-line-response-requested-for-bq25713rsnr

器件型号:BQ25713B

我正在寻找 有关 BQ25713RSNR 的更多详细信息、以了解晶体管对输出负载阶跃/转储的响应。 我们看到、与负载线和瞬态响应时间相关的电压变化似乎很大、我们认为这些变化是"歌唱"电容器的原因。  可以通过大得多的低 ESR 输出电容器来解决瞬变。 即使是负载线影响也可以得到帮助、因为它们只是相对于频率内容而言瞬态的扩展、因此通过一种或多种方法来降低压降边沿速率也应该有助于电容噪声...但增加大电容可能会导致不稳定或其他不良影响 因此、如果您能给我提供有关输出电容器选择、仿真模型或其他智慧的一些指导、那将会非常棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您就您的项目需求联系 TI。 数据表中包含最小电容要求和瞬态响应波形。 同时、查看实验波形、原理图和布局会有所帮助。