大家好、
我客户的系统笔记本、可以通过适配器或坞站供电。
问题是、当我们使用对接为系统提供电源时、无法进入混合动力升压模式。
集线功率为60W (20V/3A)、输入感应电阻为5m Ω。
我知道进入混合动力升压的条件如下:
1.将1写入 REG0x37[2]
2. 输入电流寄存器 REG0x37必须设置为高于1536mA
输入电流高于输入电流限制的104/107%
如果我们要进入混合动力升压模式、则需要将 REG0x37设置为0x0600、输入电流必须超过3194mA。
但由于其最大功率为60W、它将导致对接过流。
我的问题如下:
1. 为什么需要设计一个1536mA 的阈值才能进入混合动力升压模式? 有什么特殊原因吗?
2. 我们是否有其他方法可以降低此值以提早进入混合动力升压模式(客户无法更改输入电流感应电阻器)?
3.如果无法更改混合升压模式阈值1536mA,我们是否有其他方法让该系统进入混合升压模式?
此致、
哈迪