This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:如何在我的应用中进入混合动力升压模式

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983781/bq24800-how-to-enter-hybrid-power-boost-mode-in-my-application

器件型号:BQ24800

大家好、

我客户的系统笔记本、可以通过适配器或坞站供电。

问题是、当我们使用对接为系统提供电源时、无法进入混合动力升压模式。

集线功率为60W (20V/3A)、输入感应电阻为5m Ω。  

我知道进入混合动力升压的条件如下:

1.将1写入 REG0x37[2]

2. 输入电流寄存器 REG0x37必须设置为高于1536mA

输入电流高于输入电流限制的104/107%

如果我们要进入混合动力升压模式、则需要将 REG0x37设置为0x0600、输入电流必须超过3194mA。

但由于其最大功率为60W、它将导致对接过流。

我的问题如下:

1. 为什么需要设计一个1536mA 的阈值才能进入混合动力升压模式?  有什么特殊原因吗?

2. 我们是否有其他方法可以降低此值以提早进入混合动力升压模式(客户无法更改输入电流感应电阻器)?

3.如果无法更改混合升压模式阈值1536mA,我们是否有其他方法让该系统进入混合升压模式?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

     

    如前所述,InputCurrent()寄存器必须设置为0x0600或更高的值才能进入混合升压模式。 这 mΩ mΩ mΩ、RAC = 20 μ A 时的输入电流为768mA、RAC = 10 μ A 时的输入电流为1536mA、RAC = 5 μ A 时的输入电流为3072mA。 我认为没有办法解决这一要求。 请注意,InputCurrent()寄存器是0x3F,而不是0x37 (正如您在原始帖子中所写的那样)。

     

    在典型的笔记本电脑应用中、进入混合升压模式的输入电流阈值为1536mA 不是问题。 假设适配器可以自行处理较低的电流、而无需电池提供补充电流。

     

    我建议客户使用 RAC 的默认值= 10 mΩ 而不是5 mΩ。 这会将实际输入电流阈值降低至~1.6A、从而进入混合升压模式、这完全符合集线电源的3A 电流能力。

    此致、

    Angelo