This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:移除电池连接后 VBAT 电压开关

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983276/bq24072t-vbat-voltage-switching-on-removed-battery-connection

器件型号:BQ24072T

当 bq24072T 电源在电池断开(开路)条件下供电时、VBAT 会在接近2Hz 的开关频率下发生。

※通道1:VIN、通道2:VBAT

请告诉我以下有关上述操作的三点。

①I 认为原因是来自/CHG 引脚的安全定时器信号的影响、对吧?

②Is 有办法减少断开蓄电池条件时的 VBAT 开关?

我的想法是/CE 设置为高电平、或者禁用安全计时器(TRM 至 GND)、我想知道另一个想法、我的想法是否正确。

(如果可能、我希望避免/CE:高设置、请记住整个系统设置。)

③About 在相同的条件下连接和断开蓄电池、下面是否设置无问题?

・Ω 过放电(1.5V ~ 2.8V)以移除(0V)

・重新连接1.9V 电池

・连接深度放电电池:小于1.5V

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您提供的波形会查看电池取出时发生的电池检测例程。 您可以在数据表的图26中看到这一点。 您可以将/CE 设置为高电平以禁用此功能、但在充电时需要拉/CE

    充电器将能够使用涓流充电为深度耗尽的电池充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    感谢您的回复、

    很抱歉、还有其他问题、请让我确认以下两点。

    ・当继续移除电池(/CE:低电平)时、是否会永久切换电池检测?

    或者、是否有任何计时器和禁用随时间的推移?

    ・插入1.9V"深度耗尽"电池时、它是否也会运行涓流充电?   

    我担心 VBAT (SC)问题、如2.0V_max 所述、它可能不会离开电池检测例程。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    [引用 userid="90249" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/983276/bq24072t-vbat-voltage-switching-on-removed-battery-connection/3634282 #3634282"]继续移除电池(/CE:低电平)时,电池检测是否会永久切换?

    是的、当/CE 引脚为低电平时、电池检测仍在切换。 无法禁用此功能、但您可以将/CE 引脚拉至高电平以禁用充电、这将禁用例程。

    [引用 userid="90249" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/983276/bq24072t-vbat-voltage-switching-on-removed-battery-connection/3634282 #3634282"]我对 VBAT (SC)的问题描述为2.0V_max、它可能不会离开电池检测例程。

    是的、情况可能就是这样。 如果 VBAT 不保持高于 VBAT (SC)值、它将继续在电池电压和 VBAT 调节之间进行脉冲、类似于电池检测例程、但也会施加快速充电电流。 简而言之、它在快速充电状态和电池检测之间因短路而波动。