This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983884/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713

您好,

根据以下原理图参数、R1523为30K、R1522为7.5K、VBUS=5V、然后 Regn 还具有5V、VSYS 输出1.5V-2.9V 振荡波形。当 R1522更改为10K 时、它可以正常工作。 请帮您分析一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    这些观察是有道理的。 根据客户的电阻分压器值和 REGN = 5V、工作电阻分压器将 ILIM 引脚电压设置为1.25V、而异常电阻分压器将 ILIM 引脚电压设置为1V。如 EC 表所示、 对于输入电流调节、ILIM 引脚应至少为1.15V:

     

     

    顺便说一下、为了降低静态电流、还可以增加电阻器值(同时保持相同的电阻分压器分压比)。 kΩ、BQ25713 EVM kΩ 顶部/底部电阻器使用383 μ A/220 μ H。

     

    此致、

    Angelo