This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:从直流电源加电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983165/bq25713-power-up-from-dc-source

器件型号:BQ25713

如果 CELL_BATPREZ 设置为低电平并在输入 VBUS 时启动、会发生什么情况?
 (要加载的设置是什么? VSYS 电压输出是否来自转换器?)

2、AUTO_WAKE 被设置为默认开启、为了防止在输入 VBUS 的同时进行充电、
(1)插入 VBUS、CELL_BATPREZ 设置为低电平
(2)在 VSYS 输出后启动微型计算机
(3)禁用 AUTO_WAKE
(4)释放 CELL_BATPREZ 的低电平状态
(5)充电电流由微型计算机设置

我想输入此过程、是否可能?
如果可以使用上述过程,是否可以识别将在第4步中加载该设置?

当 VBUS 开启后、根据 VBUS 开启后 CELL_BATPRESZ 的分压比、外部逻辑将 CELL_BATPRESZ 设置为低电平、
MaxChargeVoltage 寄存器的・复位值
・MinSystem 电压寄存器的复位值
・SYSOVP

这是一种确认、它将加载到 BQ25713上。 这是正确的吗?
这是否意味着如果 CELL_BATPRESZ 在加载完成后设置为低电平、加载的值将不会受到影响(在 POR 期间只加载一次)?

引脚保护
PU 等的电压有可能被施加到下列端子上、电池或者由电池产生的电源没有 VBUS 输入、但是有什么问题吗?

SDA、SCL、CHRG_OK、CMPIN、CMPOUT、 / PROCHOT

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa、

    1:最小系统电压寄存器设置为3.584V (1S)。 系统电压为零。

    2和3。 建议使用 HiZ 引脚禁用充电器运行。 您可以保持正确的电池配置。  

    4.我没有看到任何问题。