This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2806:50%占空比运行

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2806M, UCC3806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983583/ucc2806-50-duty-cycle-operation

器件型号:UCC2806
主题中讨论的其他器件: UCC3806

我有一位客户希望在输出为输入电压1/2的 HV 应用中使用 UCC2806M 器件。
这是一个设计、他们需要在本月末之前完成原型 PCB、因此这是一个非常重要的优先级。

为此、他们希望将开关频率固定为占空比为50%。

数据表(P6)提到:  
AOUT 和 BOUT:AOUT 和 BOUT 为外部 MOSFET 提供交流高电流栅极驱动。 占空比可在0%至50%之间变化、其中最小死区时间是 CT 的函数。 两个输出都使用 MOS 晶体管开关和固有的反并联体二极管来钳制电源轨的电压摆幅、从而在不使用钳位二极管的情况下实现运行。

但 UCC3806 BiCMOS 电流模式控制 IC 应用手册指出:

两个 UCC3806交替输出由图腾柱 MOSFET 对组成。 占空比可在0%至98%之间变化、其中最小死区时间由计时电容器值决定。 两个输出都使用 MOS 晶体管开关和固有的反向并联体二极管来钳制电源轨的电压摆幅。 这可能允许在每个栅极驱动器上不使用钳位肖特基二极管的情况下运行、这是所有双极 IC 的推荐做法。 典型性能规格包括±500mA 峰值驱动电流以及65ns 的上升和下降时间

假设占空比可以固定为50%、这是如何实现的?
(如果占空比限制为50%、那么这是否像将误差放大器 INV 引脚拉至 GND 那样简单、强制使用最大占空比?)

假设占空比可设置为50%、工艺和温度范围内的最大/最小变化是多少?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    UCCx806是一款推挽式 PWM 控制器、占空比限制为2x 50%。 很抱歉,这里的混乱,但一些应用手册(如您参考的应用手册)似乎将占空比称为“0至98%”,而数据表在 aout 和 bout 的上下文中正确地将“0至50%”。 如果我们讨论的是变压器占空比(组合 Aout+bout)、则0%至98%是合理的、我认为这是应用手册中的含义。 对于需要 VOUT=VIN/2的客户、您可以将 INV 拉至低电平并命令最大占空比–这将是开环、无稳压。 VOUT 是否必须随 VIN 的变化而变化、以便 VOUT 始终等于 VIN/2? 如果没有、如何调节初级 AUX 绕组(VCC)并允许次级绕组交叉调节? 这可能有助于应对元件温度/容差变化?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否向我说明当 INV 被拉至 GND 时、工艺/温度下的占空比变化是多少? 我无法想象、在整个过程/温度范围内、这将是一个完美的50.0000%占空比。

    此设计不需要输出来跟踪输入、但对于此特定应用、只要输出电压大于输入、它们就希望电流能够从输出流向输入。 (他们正在计划开环设计)

    此外、它们使用单独的输入电源来提供 VCC、因此在此设计中不会有用于 VCC 的 AUX 绕组。

    您对此还有其他想法吗? (这是一个 HV 应用、其中 VIN 将处于几百伏的范围内、VOUT 将为1/2、或大约300VDC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    是的、当然、占空比不会完美地达到50.0000%、振荡器频率变化 ±10.5%、但占空比应随振荡器变化而变化。 我相信任何可测量的占空比变化都将归因于外部因素、例如死区时间占频率的百分比(即电池电压下可测量的占空比损耗)、栅极驱动延迟、 OUTA、OUTB 检测到的任何负载(MOSFET)的上升/下降时间。 使用 NPO CT 电容器和1%或更高的 RT 电容器、CALL 的损耗为1-2%。

    此致、

    Steve M