Other Parts Discussed in Thread: UCC2806M, UCC3806
主题中讨论的其他器件: UCC3806
我有一位客户希望在输出为输入电压1/2的 HV 应用中使用 UCC2806M 器件。
这是一个设计、他们需要在本月末之前完成原型 PCB、因此这是一个非常重要的优先级。
为此、他们希望将开关频率固定为占空比为50%。
数据表(P6)提到:
AOUT 和 BOUT:AOUT 和 BOUT 为外部 MOSFET 提供交流高电流栅极驱动。 占空比可在0%至50%之间变化、其中最小死区时间是 CT 的函数。 两个输出都使用 MOS 晶体管开关和固有的反并联体二极管来钳制电源轨的电压摆幅、从而在不使用钳位二极管的情况下实现运行。
但 UCC3806 BiCMOS 电流模式控制 IC 应用手册指出:
两个 UCC3806交替输出由图腾柱 MOSFET 对组成。 占空比可在0%至98%之间变化、其中最小死区时间由计时电容器值决定。 两个输出都使用 MOS 晶体管开关和固有的反向并联体二极管来钳制电源轨的电压摆幅。 这可能允许在每个栅极驱动器上不使用钳位肖特基二极管的情况下运行、这是所有双极 IC 的推荐做法。 典型性能规格包括±500mA 峰值驱动电流以及65ns 的上升和下降时间
假设占空比可以固定为50%、这是如何实现的?
(如果占空比限制为50%、那么这是否像将误差放大器 INV 引脚拉至 GND 那样简单、强制使用最大占空比?)
假设占空比可设置为50%、工艺和温度范围内的最大/最小变化是多少?
此致、
Darren