This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:集成升压转换器是否可用于内部负载?

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983684/bq25618-can-the-integrated-boost-converter-be-used-for-internal-loads

器件型号:BQ25618

TI 团队、

我们正在设计蓝牙音频播放设备。 该器件具有一些使用5-5.5VDC 电源(PVDD)驱动输出传感器的 D 类音频放大器。 我想知道是否可以改用集成升压转换器、而不是使用可变锂聚合物电池来驱动输出级。 从该电源汲取的总功率平均为1W。


可以这样做吗? 我假设、当连接5.5VDC 充电器时、它将提供 PVDD 电源、断开连接时、PVDD 电源将恢复为升压转换器提供的5VDC。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    从正向模式(充电)转换到反向模式(升压)之间的转换时间很短。 您的系统很可能会暂时断电。 反向模式更适合连接到系统的电源附件。  

    这种潜在的电源差距是否适合您的应用?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、  

    感谢您的回答。 是的、我认为这是可以的。 我们很可能需要暂时静音、以便处理其他一些内务处理项目(例如更改滤波、重新启动充电期间断电的模块等)

    您是否有大致的转换时间? (它不必是精确的-只是一个一般的想法。 秒? 分钟? 毫秒?等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    对于您的参考、您可以预期从反向模式转换到正向模式大约~300ms、从正向模式转换到反向模式大约~35ms。 下面是从 BQ25618EVM 获取的一些示波器截图来支持这一点。

    此致、

    Ricardo