This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:REGN 在连接和拆卸电池时的行为

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983709/bq25713-regn-behavior-on-battery-connection-and-removal

器件型号:BQ25713

您好!

我们在 基于备用电池的设计中使用 BQ25713作为主充电控制 IC 的一部分。

使用的电池为2端子3SP1、最大电压为10.7V。  

当我们连接主电源(12V)时、REGN 为6V、当仅连接电池时、我们在某些电路板中观察到 REGN 为6V、在其他电路板中观察到 REGN 为0V。  

我们想知道、在仅连接电池时、是否有任何其他信号会导致 REGN 的运行方式与此类似。

我们请求您提供有关了解 REGN 在仅连接电池时的行为的指导。

此致、

Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

     

    请读回 BQ25713的寄存器、以便我们确保器件处于性能模式而非低功耗模式。

    只要器件处于性能模式(REG0x01[7]= 0)、而非低功耗模式、REGN LDO 应在仅电池模式下有效。

     

     

     

    此致、

    Angelo