This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:请查看原理图

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983721/bq24040-please-review-the-schematic

器件型号:BQ24040

您好、TI 专家、

请查看下面的原理图吗?

我有一个问题。

LTST_C195KG 是红色绿色 LED、用于通知用户的充电器状态。

当 CHG 为高电平时、电流将从 CHG 引脚流向 GND。 因此、它将需要电流来运行 LED。

以下是 LED 的规格;

您能否检查 CHG 引脚的电流是否足以运行 LED?

请检查这2个问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    从原理图中、我看不到任何主要问题。  

    配置如下所示:

    • 快速充电= 790mA
    • 预充电=快速充电的15%= 118mA
    • 终止=快速充电的7.5%= 59mA

    我不熟悉 LTST_C195KG 器件。 请注意、/CHG 是一个开漏状态输出。 当/CHG 为高电平时,它是由外部源引起的,如下面所示,实际上是高阻抗/漏极开路。