请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409HV 主题中讨论的其他器件:LM3409
大家好:
我有这个使用 LM3409的4通道电路。 4个通道完全相同。
- 每个通道中的 LED 负载为: 4个 LED、采用2个并联串(2个串联的 LED + 2个串联的 LED)。 它设计用于2.5A POR 灯串(每通道5A)、输入电压为12V、输出电压为7。 8伏
- EN1和 EN2分别选通通道1和2以及通道3和4 。 该信号的宽度为100Hz、500us-2ms、具体取决于应用

我有以下问题:
- 四 个通道中具有大尖峰的信号过大噪声
- 4个通道是相同的。 但是、4通道的行为不同:
- 通道1 (黄色迹线 图1和2为 sal1)"几乎"正确(未达到预期电压)。 这可能只是计算方面的一个问题。 但输出正确遵循 EN1信号
- 通道2 (图1和图2中的蓝色迹线为 sal2)远非正确。 它的强度低于预期(如果我们查看预期的电压)、并且即使在 EN1信号关闭后、它也会缓慢下降。 在该图中、通道1和通道2使用 EN1进行脉冲、理论上电路完全相同
- 信道3和信道4 (图3中的蓝色和黄色波形)沿不同的方向发展:脉宽看起来正确、但信号形状远不正确。 EN2正确、与 EN1完全相同
图1和2
图3.
我知道、或许用这些信息是不够的、但如果有人能提供帮助、那将会很好。 我不知道自己有4个电路、我有3个不同的信号
我想说,单独处理每个议题也许可以澄清这一点。 但现在对我来说、这有点混乱
此致