This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:能否在正电源的 GND 线上使用它

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983664/lm5051-can-i-use-it-on-the-gnd-line-of-a-positive-supply

器件型号:LM5051

数据表中的所有图显示了负电源。

我有一个100V 的正电源、我能否使用这个组件将其置于电源的 GND 线上:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marina、

    您考虑在正电源的返回路径中使用 LM5051的原因是什么? 是因为它具有高电压(100V)处理能力吗?

    您的应用中的最大额定电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在铁路应用中使用它。 标称电池电压为72V、容差为-20%、+25%。 容差为+25%时、我们需要它在90V 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marina、

    感谢您提供信息。 是的、LM5051可用于正电源的返回路径。 选择该器件是正确的、因为这是 ORing 控制器产品系列中唯一能够支持高达90V 输入电压的器件。