This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810仿真、关闭状态

Guru**** 2620705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984046/tps22810-tps22810-simulation-off-state

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我想使用 TPS22810在 TINA-TI 中进行仿真。 我下载 PSpice 模型并从简单电路开始:

在 t=1时、EN 引脚上的 I STEP 电压为0至3.3V。 我希望在 t=1时输出为0V、但我有大约8.5V、1s 后我有所需的12V。 为什么一开始它是8.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    由于 QOD 引脚未连接到 VOUT、因此输出节点似乎悬空。 这可能是由于仿真而在输出上初始化某些电压的情况。

    请将 QOD 连接到输出端、然后再次测试。