This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:使用 TPS2549Q1EVM-729评估板时的充电电流不超过1.5A

Guru**** 2390765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983801/tps2549-not-seeing-more-than-1-5a-charging-using-tps2549q1evm-729-eval-board

器件型号:TPS2549

使用评估板、我已为多个不同的 Apple 设备充电、但我记录的充电电流不超过1.5A。  设备包括 iPhone 12 Max、iPhone Xs、iPhone 6s Plus、iPad Pro (9.6英寸旧型号)和 iPad 第8代。

我通过7-18V 输入(9V)为评估板供电(一次使用一种电源方法)、而不使用板载直流/直流、方法是在 J4-2上使用+5V 电源、在 J6-2上使用 GND。  CTL3-1信号设置为 DCR HI。  Ilmi_HI 电阻为19.1k 欧姆。

我的直流电源指示两种电源输入类型的充电电流约为1.5A -需要通过数学方法估算9V 输入下的1.5A 输出电流。  如果我添加一个与 USB 电缆内联的电流表、则充电电流会降至1A。  直流电源电流监控器也可以观察到1A 电流。  如直流电源报告的那样、长而有损耗的电缆也会导致1A 充电-此测量没有内联电流表。  我观察到电压的轻微增加会导致电流接近1.5A。  D+/D-引脚各与 GND 之间的电压测量值为2.7V、因此分压器3电路似乎处于激活状态且始终开启状态。

使用 TSP2549 (Q1或非 Q1)时、我是否能够在 Apple 器件上实现大于1.5A 的充电电流?  请注意、评估板使用 TPS2549Q1RTE 而不是 TPS2549RTER/T  我假设"Q1"器件在功能上等同于非汽车器件、但我在网站上看不到任何有关"Q1"器件的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定为什么 Q1数据表没有提前显示、但我现在确实看到了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您应该能够实现大于1.5A 的电流、但从您所描述的内容来看、这听起来像是处于 CDP 模式、而不是 DCP 模式。 DCP 模式是唯一能够充电超过1.5A 的模式。 CDP 的充电限制为1.5A。 请尝试其中一种 DCP 配置、并告诉我您的结果。

    请记住、由灌电流决定要拉多少电流、因此电流消耗也取决于灌电流。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该部件配置为 DCP HI 模式。  CTL1-3 = 001。  我在原始消息中将 DCP 拼写错误为 DCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于需要由灌电流来确定要消耗的电流、是否有办法强制苹果器件拉取超过1.5A 的固化电荷?  

    我假设仅仅通过分频器3 (D+和 D-上为2.7V)广播充电器功能将导致器件以2.4A 充电。  我创建了一个测试、使用一根电源电压为+5V 的电缆、并在 D+和 D-上将电阻分压器设置为2.7V、我还观察到1.5A 充电。  如果电压增加到大约5.2V (在电源输出而非电话输入端测量)、我会看到2A 充电。  随着我进一步增大电压、电荷会降至1.5A。

    手机输入端是否存在必须保持的严格电压要求才能实现2.4A 充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我不知道这一点、但这可能是一个更好的问题、因为该公司会制造您正在测试的接收器件。  

    如果改变电压改变了充电、您应该检查电源。 如果您的电压过低、您可能会耗尽电源输出的电流。  

    谢谢、

    Emma