This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825B-SP:需要创建一个航天电源-等级 LLC 控制器500W。 I#39;m 卡在 UC1825B-SP 和 UC1875-SP 之间。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875-SP, UC1825B-SP, PMP9622, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983476/uc1825b-sp-need-to-create-a-space-power-supply---grade-llc-controller-500w-i-m-stuck-between-a-uc1825b-sp-and-uc1875-sp

器件型号:UC1825B-SP
主题中讨论的其他器件:UC1875-SPPMP9622UCC3895PMP

您好、TI 电源设计人员、

我有一个关于 LLC 谐振电源控制器(航天级解决方案)的可能 TI 解决方案的问题。 我一直在搜索和查看多个器件、并希望获得有关我发现的器件的一些反馈。

首先、我希望设计一个非常小的电源模块、尽可能的小。

我找到了两个器件:UC1825B-SP 和 UC1875-SP。 第一个不是 LLC 谐振控制器、第二个是我正在寻求的谐振解决方案。

我已经下载了 UC1825B-SP 的 TINA 仿真文件、它仿真正常。

接下来、我将尝试仿真 UC1875-SP、我认为这不适用于 TINA 瞬态仿真。 我知道 UC1875-SP 有一个 SPICE 模型、但是我还没有找到它。

我想我将使用 UC1875-SP 器件进行谐振 ZVS 相移设计。 我的第一个问题是、是否有 TINA 设计下载、或者我是否必须下载 TI PSPICE?

我在 TI 网站上找到了许多论文、其中显示了1993年的 Phase Shift ZVT 500W、40W/in^3论文。  

感谢你的帮助。

Thomas L Flack

CACI-LGS

267-974-8636

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我很惊讶地听到人们想要 LLC 转换器空间解决方案、如果只是因为在最坏的情况分析中、可变频率转换器通常被视为噩梦。

    由于上述问题、我们没有支持 LLC 的控制器解决方案。

    对于 UC1875-SP、我们没有可用的 PSPICE 模型、也没有示例电路。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我对 TI 产品做了一些研究、并注意到 TI 有一个基于 UCC3895 (350瓦)的相移评估板 PMP9622。 我想、我可以使用此板开始设计、这足以取代 UC1875-SP、从而提供我所需的项目空间级别。

    顺便说一下、此 PMP9622评估板附带所有设计支持项目、除了一件事、即无瞬态仿真模型。 提供 UCC3895、但它与评估板完全不同。 它实际上与较旧的评估板一起提供、SLUS1570 EVM SLUU109A (2011)

    您能不能向我指出我可以获得适用于 PMP9622的最新评估板的 TINA 瞬态仿真的方向。 如果不可用、我必须手动剪切实际350瓦电源评估相移的(纸质原理图)中的组件。

    感谢您的帮助。

    Thomas L Flack

    267-974-8636   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    我们的 PMP 评估板通常不提供瞬态模型。 我无法找到或为您提供评估板的瞬态模型。

    谢谢、

    Daniel