This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:控制输出电压压压摆率

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983732/tlv62084a-control-output-voltage-slew-rate

器件型号:TLV62084A

你好,先生

根据我们的测量结果、TLV2084A 的输出电压压压摆率约为80uS (0V 至1.2V)。

我们是否有任何方法可以用300uS 来修改该压摆率?

Yihung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yihung、

    感谢您的提问。

    我不认为 有 一种简单的方法可以有效地调整启动时间、因为正如数据表中所述、只要器件未达到电流限制、就会尝试保持恒定的 VOUT 压摆率。

    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。