This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:定时器引脚的延迟时间

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983153/lm5066i-delay-time-of-timer-pin

器件型号:LM5066I

您好!

定时器引脚上的延迟时间设置是否可以设置为超过1秒或2秒?

如果没有、您是否有任何建议、让延迟时间更长?

器件是否具有用于处理开关开+关的寄存器。 我的意思是、只有一条命令用于打开和关闭器件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    可以使用更高的计时器电容值设置更大的延迟时间、但我们需要检查设计是否仍具有足够的 SOA 裕度。  

    您能否在设计计算器中填写要求并发送给我进行审核。  设计计算器位于产品文件夹下。

    器件是否具有用于处理开关开+关的寄存器。 我的意思是、只有一条命令用于打开和关闭器件。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    附加的计算。

    是否可以延迟25秒… 或者您建议的最大延迟时间是多少?

    e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_P12V_5F00_Mitac.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提供详细信息。

    您希望插入延迟为25秒还是重新启动延迟或故障计时器周期? 请确认

    我将在星期一之前进行审核并提供反馈。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    重新启动延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    此设计的最大重启延迟为663ms、计时器电容为80nF。 请参阅附件中的单元格 f95。

    为了实现更长的重新启动延迟、我们必须使用微控制器或延迟电路在发生故障后根据重新启动延迟要求控制 UVLO/EN 上的 LM5066i。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,为什么需要如此长的重启延迟?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajesh、

    客户希望在输出侧完全放电后重新启动器件。 客户评估、可能需要几秒钟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 明白。