This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2407820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982800/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

您好!

我们能否在不使用 P 沟道背对背 MOSFET 的情况下使用 BQ24610充电器电路?

我们 的设计中具有单独的反向电压保护(与其他保护 IC 关联的 N 沟道背对背 MOSFET)。 因此、我们必须再次将背靠背 MOSFET 与充电器一起使用。

请建议。

谢谢、此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

      不需要、如果您具有单独的反向电压保护、则不必包含它们。 您可以将 ACDRV 保持浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复。

    对于功率 MOSFET、 您在数据表中建议了 Sis412DN。

    对于我的应用、最大充电电流为2A (峰值)、输入最大为24V。
    您能否在更小的封装中推荐符合上述要求的任何 MOSFET?

    抱歉、我无法提供 MOSFET 的建议规格。
    我知道我必须考虑额定电压为40V 的 FET。 但有一些公式可用于计算 FOM 和损耗。 但我没有找到任何推荐 的 FOM 或损耗值。

    如果您可以建议任何其他 MOSFET、这将非常有用。

    此外、如果有任何选择 BATFET 的建议、请让我来看看。

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

      我们还有一个电源开关团队、可以更准确地回答您的问题。 找到相关器件后、请创建一个新帖子、其中标记了该器件型号、该专家可以与您联系。

    通常、在选择开关 MOSFET 时、您需要额定电压为40V 且 Rdson 更低的 FET 以降低导通损耗、而要降低 Qg 以降低开关损耗。 由于 BATFET 不在高频下开关、因此开关损耗不太重要、并且当 BAT 为 SYS 供电时、较低的 Rdson 有助于降低功率耗散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

     数据表中没有针对自举肖特基二极管的选择建议。

    您能否提供有关如何选择此肖特基二极管的任何信息?

    在数据表中、您推荐使用 BAT54、但我们希望使用具有两个引脚的更小封装。

    您能否建议使用任何可与 BQ24610搭配使用的串联 MOSFET?
    如果我必须选择一个器件、我将需要知道可接受的 FOM、开关和导通损耗是多少。 您能否为这些建议可接受的范围?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

      您可以使用更小的封装、但请记住您使用的肖特基二极管的正向电流额定值、并选择具有低反向恢复损耗的封装。 选择一个具有与 EVM 相似的正向电流额定值的电阻器。

      由于这是一个控制器、设计人员可以选择外部组件。 第 10.2.1.2节详细设计过程详细介绍了如何根据您的功率预算以及运行条件选择外部组件、是一个有用的资源。