This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:电流限制

Guru**** 2514435 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR33610, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983402/lmr33610-current-limit

器件型号:LMR33610
主题中讨论的其他器件:LMR33620LMR33640

我在其他帖子中看到、数据表中不包含电流限制信息、但它与 LMR33620相同。 不过,我对此有疑问。 请帮帮我。

如果它们具有相同的电流限制行为、则其启动时的电流应限制在相同的水平、但这不是数据表中的屏幕截图所示的那样。  

例如、在 LMR33620数据表中、通过图8-4可以看出、通过电感器的启动电流峰值似乎为~2.5A、底部输出大约为1.5A、集中在2A 左右。 在 LMR33610数据表中、通过图10可以看出、通过电感器的启动电流在~1.4A 时似乎峰值、底部输出在大约0.6A 时、以1A 为中心。 但是、我的理解是、如果该器件具有与 LMR33620相同的电流限制特性、那么该启动电流会更高? 我知道它们是一个软启动功能、但这似乎是分开的?   我缺少什么? 这两个器件如何具有相同的电流限制规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件在启动期间未达到电流限制。

    请注意 IOUT 规格。 电感器电流的平均值将正如您所注意到的那样、峰值和谷值将由电感器选择(纹波)决定。

    LMR33610和 LMR33620具有相同的电流限制。 我是在与产品设计人员交谈后报告这一点的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall,

    感谢您的快速响应。 作为后续措施、如果不是电流限制会限制器件启动期间的电流、这是什么? 我知道 LMR33610的 IOUT 规格为1A、LMR33620的 IOUT 规格为2A、但在数据表中波形的启动期间、电流似乎被"钳位"到1A。 这完全受软启动功能的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件电流限制在启动期间激活。 峰值电感器电流不会明显达到电流限制、并且器件未进入间断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall,

    这是 LMR33610数据表中的图10。

    在第1点、单位调节器启动。 在第2点、电流增加至大约1A。 在第3点、稳压器达到完全稳压并稳定。 我的困惑点是第2点。 但是、我认为这一切都与数据表中很少提到的软启动功能有关。  

    我在数据表的第8.3.2节中找到了这一段、我认为这可以解决我的困惑问题:

    "使用基于基准的软启动、可在稳压器启动时防止输出电压过冲和大浪涌电流。 图10显示了典型的启动波形、表示典型时序。 输出电压的上升时间约为4ms (请参阅"电气特性"部分)。"

    因此、该 IC 内部有一些软启动魔术、以这种方式限制电流。 如果没有、在开启期间会有什么因素阻止电流达到电流限制? 您可以确认这一点吗?

    我之所以提出这个问题、是因为我找不到这个部件"LMR33610)的 SPICE 模型。 在此器件型号下、它们是 SPICE 文件、但列为4A 版本"LMR33640"。 如果 LMR33620实际上与 LMR33610相当、那么我可以使用该 SPICE 模型进行仿真、因为它包含在网站上。 但是、仿真不显示此启动功能。 那么、该模型中可能未捕获软启动功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua。

    峰值电流受软启动限制。

    启动期间的电流需求(假设未加载)主要来自输出电容器。 I (t)= c dv/dt。 如果您增大 dt、I (t)将受到限制。 因此、软启动可控制峰值电流。

    FB 从0斜升至1V。

    如果我的存储器对我很好、软启动通常不会建模、因为性能是相当可预测的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 如果您发现此器件或其他 TI 器件需要其他支持、请继续进行后续操作。 但是、请创建新主题、以确保相应人员收到您的请求通知、因为我个人只支持 TI 产品系列的一小部分。