This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:定时延迟@ 2s

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983793/bq77216-timing-delays-2s

器件型号:BQ77216

大家好、

你好。

规格表第3页显示该器件具有1s 的输出延迟、但我们的客户测试显示2s。 是否有方法来设置时间? 数据表的第7页列出了几个额定时间、但无法对此进行设置。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    BQ77216中的延迟由工厂配置设置。  数据表第5节中显示的2个器件(BQ7721600和 BQ7721602)具有1s 延迟。  其他延迟需要为新器件型号分配配置并发布。  用户无法选择延迟。

     1s 设置的延迟精度 tDELAY_ACC 为+/- 150ms、因此预计不会出现2s 延迟。  测量延迟时、请确保测试电压阶跃明显超过阈值并具有可识别裕度。  将输入设置为阈值将导致输入上的 R-C 滤波器产生额外的延迟、并可能导致噪声在阈值范围内发生转换。