This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23785B:作为 POE 供电设备的 TPS23785BPWP 没有输出

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983670/tps23785b-tps23785bpwp-as-a-poe-powered-device-has-no-output

器件型号:TPS23785B

大家好、

我的其中一个项目使用 TPS23785BPWP 作为具有12V 输出的 POE 供电设备。  我们收到设计的电路板并连接到 POE 交换机后、电源无法正常工作、POE 交换机也没有响应。 我们验证了其他 POE 经销商、POE 交换机可以正常工作。

我为我的设计添加了原理图、您能帮助分析问题的原因吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CTL 引脚被拉至 VSS。 为什么这样做?

    您能否通过在 VDD_VSS 上施加48V 电压来确认直流/直流转换器是否正常工作?

    特别说明

    有源–有限 TI 设计支持

    此产品对现有项目的直接 TI 设计支持有限。 如果可用、您可以在产品文件夹中找到相关的配套资料和软件。 对于使用此产品的现有设计、您可以在 TI E2E 支持论坛中申请支持、但此产品的支持有限。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师