This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:输出上升时间

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983789/tps2113a-rise-time-on-output

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件: TPS2116

如果我有一个具有以下初始条件的 TPS2113A 器件:#EN=0V、VIN1=0V、VIN2=0V、然后我将3V 输入切换到 VIN1... 当输出从0变为3V 时、它的上升时间是多少? 我相信这是由 tr 定义的、它表示最大3ms 这看起来很慢、但数据表提到输出压摆率有意变慢。 是否有其他产品能够更快地转换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请查看 TPS2116、因为其时序比 TPS2113A 快一点。 我们特意具有线性慢速软启动、以实现电容负载的安全充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我查看了 TPS2116、但看到它仍处于预发布状态。  我只需要提出另一种解决方案来处理转换问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该器件可用。 预览意味着您可以立即订购和使用样片、但某些规格尚未最终确定。