主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQ78350
大家好、团队成员
我的英语很差,我不得不说得非常好。
我想知道 bq78350 OCV 功能在复位时的电池槽、因此我使用的是 GPCCHEM、但它报告了以下错误:
"精度误差:偏差很高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"
并且、
"最佳化学 ID 最大值 偏差,%:37.36"
我检查了格式和单位(电压(mV)、电流(mA)、温度(DEG.C))以及测试计划(充电->放松5小时-> 0.1C 放电->放松5小时)。
它们是可以的。
因此、我担心 TI 化学 ID 数据库中的单元格不匹配。
我还能做什么吗?
如果我向您发送此数据文件、您能否为我们的定制单元格生成新的化学 ID?
谢谢。