This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:GPCCHEM 精度误差

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982462/bq78350-r1a-gpcchem-accuracy-error

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ78350

大家好、团队成员

我的英语很差,我不得不说得非常好。


我想知道 bq78350 OCV 功能在复位时的电池槽、因此我使用的是 GPCCHEM、但它报告了以下错误:

"精度误差:偏差很高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"
并且、
"最佳化学 ID 最大值 偏差,%:37.36"

我检查了格式和单位(电压(mV)、电流(mA)、温度(DEG.C))以及测试计划(充电->放松5小时-> 0.1C 放电->放松5小时)。
它们是可以的。
因此、我担心 TI 化学 ID 数据库中的单元格不匹配。


我还能做什么吗?
如果我向您发送此数据文件、您能否为我们的定制单元格生成新的化学 ID?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    您使用哪种类型的电池化学成分? 您能否共享为 GPCCHEM 工具加载的日志文件和输出文件?

    BQ78350与我们的一些其他电池电量监测计相比有些独特。 它是 CEDV 监测计、CEDV 监测计通常不需要 ChemID。 但是、BQ78350将在初始上电或复位后使用 ChemID 来估算 SOC。 它将仅根据电池电压估算 SOC。 之后、它将跟踪电池的输入和输出电荷、并使用 CEDV 算法估算 SOC。 因此、CEDV 参数对于该器件更加重要。

    如果您发送文件、我可以让我们算法团队的某个人查看可能出现的问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答!

    化学成分为 LFPO。

    很难在开放论坛中共享我们的日志文件、因此、现在请让我提出另一个问题。

    我想 DF 地址0x4340-0x4391中存在 SOC OCV 曲线。
    如果我在地址上写下我们单元的 SOC OCV 曲线并关闭 CEDV 函数、是否会在复位工作后估算 SOC?
    如果可以、我是否应该设置其他参数?
    如果没有、请告诉我如何在我自己复位到 bq78350后设置 SOC 的数据。

    此致、

    Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masami、

    我将向您发送一个 E2E 连接请求、因为我无法在公共论坛中过多地讨论隐藏的 ChemID 设置。

    此致、

    Matt