This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:感应噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983717/uc2843a-induced-noise

器件型号:UC2843A

大家好、团队、

我的客户遇到了降压转换器的电流模式 PWM 控制器问题。 他们发现在 UC2843A 器件的 COMP 引脚上引入了噪声、添加470pF 滤波电容器解决了这个问题。 想看看您是否发现添加此电容器可能会导致的任何潜在问题?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您连接到 E2E。 470pF 将影响控制环路补偿、并且向 COMP 添加任何额外的电容都会导致环路响应缓慢。 470pF 的电容不大、可能不会被注意到、具体取决于现有的补偿是什么样子? 添加470pF 电容器顶部 COMP 是一种带辅助修正、不能解决噪声源的根本原因。 如果降压是标准的非同步类型、请仔细查看组件选择、例如降压二极管的反向恢复特性。 分压反馈电压是什么样子的–这是电压误差放大器的反相输入、也是 COMP 引入的一个可能的噪声源。 如果分压后的反馈电压有噪声、请检查输出电容器组上的交流纹波、并可能重新考虑电容器元件类型/值? 重新检查 PCB 布局,确保高频开关 GND 是单独的,并通过单点连接至“安静”数字 GND。

    此致、

    Steve