Other Parts Discussed in Thread: UC2843A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2843A 大家好、团队、
我的客户遇到了降压转换器的电流模式 PWM 控制器问题。 他们发现在 UC2843A 器件的 COMP 引脚上引入了噪声、添加470pF 滤波电容器解决了这个问题。 想看看您是否发现添加此电容器可能会导致的任何潜在问题?
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Renan、您好!
感谢您连接到 E2E。 470pF 将影响控制环路补偿、并且向 COMP 添加任何额外的电容都会导致环路响应缓慢。 470pF 的电容不大、可能不会被注意到、具体取决于现有的补偿是什么样子? 添加470pF 电容器顶部 COMP 是一种带辅助修正、不能解决噪声源的根本原因。 如果降压是标准的非同步类型、请仔细查看组件选择、例如降压二极管的反向恢复特性。 分压反馈电压是什么样子的–这是电压误差放大器的反相输入、也是 COMP 引入的一个可能的噪声源。 如果分压后的反馈电压有噪声、请检查输出电容器组上的交流纹波、并可能重新考虑电容器元件类型/值? 重新检查 PCB 布局,确保高频开关 GND 是单独的,并通过单点连接至“安静”数字 GND。
此致、
Steve