This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819AEVM-123:GUI 报告不适用

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53819AEVM-123, TPS53819A, TPS546B24A, TPS546D24A, TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983420/tps53819aevm-123-gui-reporting-back-n-a

器件型号:TPS53819AEVM-123
主题中讨论的其他器件: TPS53819ATPS546B24ATPS546D24ATPS546A24A

您好!

我有上面的评估板(TPS53819AEVM-123)、我通过 TI USB 适配器运行7.6.1版 TI Fusion Digital Power Designer 工具。

芯片在系统上(只要我看到)注册正确(请参阅下面的第二个屏幕截图)

软件可以在地址16d 看到器件、并且可以启用/禁用它等、但我需要它才能显示的所有值都是空白的或显示为"N/A"。(请参阅下面的第一个屏幕截图)

我想我的问题是如何激活回读(或输入? 我不知道、手册也没有解释)这些字段?

谢谢、此致、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、您链接的图像未在消息中显示。  虽然浏览器通常会将您应用到编辑器中的"剪切和粘贴"图像、但发布时这些图像将显示为断开的链接。  您需要使用上面的"插入/编辑媒体"按钮。

    TPS53819A 具有有限的 PMBus 功能、因此 GUI 使用的许多标准功能字段不适用、因为软件无法检测这些字段。  如果这些是您要查找的值、则无法将它们输入 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复、如需帮助、请在下方找到屏幕截图(希望如此)  

    是的、我们通过 PM 总线所需的值基本上是输出电压、输出电流、启用/禁用状态、 温度和任何故障条件、与您的屏幕截图类似。

    是用于 DK 的 GUI 无法显示这些内容、还是器件(或 USB 适配器?) 不能/不能提供?

    如果是第一个、很显然、我们可以在最终系统中使用代码来解决该问题、但在第二个情况下、该器件基本上无法使用。  

    我在 GUI 中看到了一个输出电压图(它现在已经消失了、我想我移动了该图窗口、但这些文档不知道如何恢复它-您能提供帮助吗?) 这些命令中的某些命令似乎可用、您能否确认哪些命令可用?

    提前感谢、致以诚挚的问候、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    以下是 TPS53819A 数据表中支持的 PMBus 命令

    它没有遥测功能(电流输入电压、输出电压、输出 电流、器件温度等的有效读数)、虽然它通过 VOUT_ADCINUST 和 VOUT_MARGIN 提供输出电压调节、但 输出电压通过反馈分压器电阻进行编程、 因此、GUI 无法检测 或编程该值。

    如果您需要通过 PMBus 提供遥测功能的器件、我建议查看 TPS546A24A、TPS546B24A 或 TPS546D24A、具体取决于您需要驱动的电流电平。