This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619电池

Guru**** 2522620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQSTUDIO, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983401/bq25619-bq25619-battery

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25618

你好、团队、
我目前正在使用 bq25619电池、我对通过 BAT 引脚为内部电池充电有一个小问题

由于输入电源电压 VBUS 为5V、因此我需要在 BAT 引脚处获得的电压是多少

2.AM 能够为电池充电至3V、之后电池不会作为默认设置充电

根据所述的数据表、电池电压限制寄存器(地址= 04h)中的电压为4.2V、因此我的电池必须充电至4.2V、
但情况并非如此

需要配置哪些寄存器或进行升压设置才能使电池充电至4.2V

充电器控制0寄存器中最小系统电压的用途是什么、与 VBAT 寄存器是否存在任何共同关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、

    由于输入电源电压 VBUS 为5V、因此我需要在 BAT 引脚处获得的电压是多少

    可接受5V VBUS。  您的 IINDPM、VINDPM 和 ICHG 设置是什么? PSEL?

    2.AM 能够为电池充电至3V、之后电池不会作为默认设置充电

    请分享您的寄存器输出或 BQStudio 屏幕。

    需要配置哪些寄存器或进行升压设置才能使电池充电至4.2V

    反向模式(也称为升压模式、也称为 OTG 模式)设置对正向模式(也称为充电)运行没有影响。  

    充电器控制0寄存器中最小系统电压的用途是什么、与 VBAT 寄存器是否存在任何共同关系

    最小系统电压设置是存在适配器时 SYS 引脚将输出的最小值。

    当电池低于该 VSYSMIN 时、BATFET 将作为 LDO 运行、以将 VSYSMIN 保持在 SYS 上、同时在任何可能的电压下提供电流 BAT。

    很显然、BATFET 在此工作模式下会承受更高的传导损耗、因此 VSYSMIN 设置越低、您在 LDO 模式下花费的时间就越少。 但是、SysMin 值必须足够高、以便在电池损坏、短路或不存在时让下游系统供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Ricardo

    当前 AM 不使用任何 BQSTUDIO 屏幕、只检查 BAT 端子处的电压。

    解决问题->

    A.寄存器输出

    下面是 从0x00到0x0C 的缓冲器[0]到缓冲器[12]中的寄存器、Plz 检查寄存器是否正在获得这些值、这是用于为电池充电4.2V 的 BAT reg

    B. 您的 IINDPM、VINDPM 和 ICHG 设置是什么? PSEL?

    我的配置是从适配器输入到 IINDPM=4.5V、ICHG 电流=640ma、PSEL=LOW 时、适配器输入到 AM 时、IINDPM=2.4A

    c.反向模式(也称为升压模式、也称为 OTG 模式)设置对正向模式(也称为充电)运行没有影响

    我对反向模式的工作原理没有很清楚、您能详细说明一下、我应该如何进行配置来为4.2V 的电池充电

    谢谢

    Suraj.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A.寄存器输出

    下面是 从0x00到0x0C 的缓冲器[0]到缓冲器[12]中的寄存器、Plz 检查寄存器是否正在获得这些值、这是用于为电池充电4.2V 的 BAT reg

    我认为我看到了这个问题。 REG09[2:0]报告 JEITA COLD 的 NTC 故障。 如何在您的电路中配置 TS 引脚? 将 REG00[6]设置为1将禁用此故障保护并允许您继续充电。

    B. 您的 IINDPM、VINDPM 和 ICHG 设置是什么? PSEL?

    我的配置是从适配器输入到 IINDPM=4.5V、ICHG 电流=640ma、PSEL=LOW 时、适配器输入到 AM 时、IINDPM=2.4A

    非常好。 这是一个良好的配置。

    c.反向模式(也称为升压模式、也称为 OTG 模式)设置对正向模式(也称为充电)运行没有影响

    我对反向模式的工作原理没有很清楚、您能详细说明一下、我应该如何进行配置来为4.2V 的电池充电

    升压模式用于在 PMID 引脚上创建一个稳定输出电压。 此输出电压由电池供电。 此功能的预期用例是为连接到 PMID 的附件器件供电。 BQ25618专门 针对但不限于 TWS 充电情况。 在这个应用中、充电盒有一个电池、并且由 VBUS 提供的电源在正向模式中充电。 当 VBUS 断电且连接了耳机时、BQ25618可配置为进入反向模式、并通过为 PMID 提供5V 电压为耳机充电。

    正如我提到过的、在充电期间、没有任何升压模式设置处于活动状态。 这使得这些设置变得无关紧要。