This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:电压输出不稳定

Guru**** 2393205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983668/tps82130-voltage-output-not-stable

器件型号:TPS82130

尊敬的论坛:

我使用 TPS82130SIL 控制器将电压从12V (V_HB_STBY)降至5V。 加电后、控制器按预期工作几分钟、Vout=5V、然后输出变为~1V。 当控制器输出为1V 时、我检查了 PG。 它显示 PG 高电平、表示它处于调节状态。 我知道控制器正在运行、我已经降低了反馈电阻器 R54和 R55的标称电压 、以增加流入 FB 节点的电流。 它更稳定、但经过更长的时间后、控制器会随着输出的变化再次发生故障。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    负载和环境温度的影响。 输入电压是否也会下降。 根据您的描述、器件会过载、VOUT 会下降。 这可能是由于器件或输入端的电流限制所致。 捕获 VIN、VOUT、SW、它应提供一些有关导致此情况的原因的指示。 此外、您能否与我们分享一下 SCH、我可以回顾一下。  

    谢谢!  

    Tahar