This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:降压/升压(降压模式)

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, UCC27712, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983729/ucc27712-buck-boost-buck-mode

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件:LMG1210SN6501

尊敬的 Don:

我们的控制器在降压模式下、上部输出开关始终开启、底部开关始终关闭  

如果输入未切换、UCC27712自举电路是否工作? (我们发现 LMG1210不起作用)

"

您是否使用直流信号对此进行了测试? 如果是这样、您将使自举电容器放电。 自举电路仅在系统切换时工作。

"

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于使用自举偏置的高侧开关的直流操作、UCC27712具有相同的限制。 高侧驱动器偏置电源具有静态工作电流、即使在直流状态下、UCC27712也具有65uA 的低静态电流、但在直流状态下、自举电容器仍将放电、直至转换器开关节点切换至接地以刷新启动电容器电压。

    对于直流运行、我们建议使用 SN6501或 SN6505、这是一款面向浮动偏置电源的小型简单变压器驱动器、并将该偏置输出用于 HB-HS 偏置。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、