This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:无法运行仿真-不在库中?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982903/lm60430-can-not-run-simulation---not-in-library

器件型号:LM60430
主题中讨论的其他器件: LMR33630

您好!

我尝试运行 LM60430 Webpag 上提供的仿真。 我只需下载它们、然后打开项目并"单击运行"。

我始终会得到以下错误:

"ERROR (ORPSIM-16583):Detected an imported model containing 晶体管或二极管。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条且最多三条布线。 减少布线数量并再次进行仿真。"

我想 LM60430被视为第三方模型、因为它不在提供的库中。 是否有一种简单的方法来解决此问题? (或将其添加到库的 TI 端?)

此致、

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您正在使用的原理图?

    通常、当您使用第三方模型时、也会出现您提到的弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我只是尝试使用芯片网页上提供的文件:

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请分享错误的记录、我将转发给建模团队、以进行调查并解决问题。

    该器件具有 LMR33630芯片。 如果您想在器件上执行电气仿真、可以在解决此器件的模型问题的同时使用 LMR33630进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的想法。 遗憾的是,没有开关频率为1MHz 的 LMR33630,但至少模拟是有效的;)。

    请在此处查找我得到的错误。

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是问题的关键。 器件的固定频率为400k/2M

    我将与建模团队分享这些结果、以解决这一问题。

    感谢您提供更多详细信息。