This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:学习使用 UC1875-SP 需要文档中的解释。

Guru**** 2386680 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983505/uc1875-sp-learning-to-use-the-uc1875-sp-need-explanation-from-document

器件型号:UC1875-SP

如前所述、我决定使用 UC1875-SP 相移谐振控制器。 我现在正在阅读文档"相移全桥零电压转换设计 注意事项"

相移全桥、零电压转换设计注意事项(修订版 A)

在我阅读本文件时,我的理解是清楚的,我在第9页最后一段第一句中看到:

'初级电流继续流动、并被开关 QB 的体二极管钳制、该二极管仍处于关闭状态。'

不应该这样说:

初级电流继续流动、并被开关 QB 的输出电容钳制、该电容仍处于关闭状态。

请注意、二极管未导通(图12)-未编号、因此无法钳位。

感谢你的帮助。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    我认为该段可能有点误导。 实际上、这意味着初级电流将继续流动、而压降将被体二极管钳制。

    存在一个压降、允许由寄生效应产生的零电压开关、根据寄生效应、电压下降可能不会一直摆动到零、从而导致部分零电压开关、 或摆幅"过低"、并在体二极管处钳位至~-0.7V。无论哪种方式、我认为电压都被钳位在这里、而不是电流。

    谢谢、

    Daniel