This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:EN 引脚。

Guru**** 2504625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982808/lm22670-en-pin

器件型号:LM22670

大家好、

我的客户向 ENpin 添加了一个电容器和寄存器。
这是为了引入额外的软启动。


对此是否有任何担忧?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    EN 引脚上的电容器可以帮助滤除 EN 的噪声、但我看不到它有助于额外的软启动、该电容器的值是多少? 我建议低于1nF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    C=0.01uF
    R = 750kΩ Ω

    如果我输入电阻、是否正常?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo:

    您计划在哪里进行阻力? 在 EN 端添加滤波器的目的是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    ENpin 与 GND 之间的电阻。
    因为 UVLO 会抖动。
    R 和 C 已经改进了这一点。
    但是、尽管存在 Vin、EN 引脚的电压会降低、并且电源会关闭。

    它与内部连接到 Vin 的上拉电阻器是否相关?
    上拉寄存器的值是多少?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    内部上拉电流为6uA 电流源。 对于470k 电阻器、EN 电压只能保持在2.82V、超过2.82V、电阻器将消耗内部电流。  

    如果您遵循数据表、则 Vin 和 EN 之间实际上连接了470K 电阻器、以提供额外的电流来稳定 UVLO 电压。  

    建议您使用两个上下电阻器将 Vin 连接到 UVLO、UVLO 和 GND 以配置 UVLO 功能。  7.3.1精密使能和 UVLO 之后。

    您可以在 UVLO 和 GND 之间添加一个电容器来滤除噪声、10nF 应该是可以的

    谢谢