This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:MOSFET 时序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983160/lm5180-timing-of-mosfet

器件型号:LM5180

大家好、

我们的客户想知道 LM5180内的 MOSFET 将在哪个计时打开、以及 IC 如何确定该计时。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     LM5180具有3种工作模式、数据表第8.3.2节对此进行了介绍。 它具有 FFM、DCM 和 BCM。

    对于 DCM ,MOSFET 通过内部时钟导通。

    在 BCM 中、MOSFET 在变压器电流变为0后经过一定的延迟后导通

    在 FFM 模式下、MOSFET 通过内部时钟导通、但内部时钟将由 COMP 改变、COMP 可根据频率调整输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供这些信息。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已将您的回复转发给客户、下面是他的反馈。

    非常感谢您提供的信息。 我认为在我的案例中、LM5180在 BCM 模式下工作。 正如您所说、MOSFET 在变压器电流变为零后经过一定的延迟后导通、但我对此有两个问题:


    1) 1) LM5180如何知道变压器何时变为零? 它将检测 MOSFET 电流、但在 MOSFET 关闭后、流经 MOSFET 的电流为零。 然后、LM5180无法直接测量变压器电流。

    2) 2)您说过、在变压器电流变为零后、MOSFET 会在特定延迟后导通。 该延迟是否恒定?

    我想知道这些情况的原因是 LM5180工作不好、我发现有时它在关闭1-2 μ s 后才打开、此时变压器电流没有变为零。 打开后、变压器电流将达到限值、并触发过流保护。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. 当二极管的电流变为0时,由于变压器的电感与寄生电容谐振,SW 电压将下降。 以便可以通过芯片感应它  

    2.它是恒定的,您甚至可以忽略它,因为它非常短,不会影响 BCM 的性能  

    谢谢