This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8869-Q1:参数确认和推荐产品

Guru**** 687860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983565/lp8869-q1-parameters-confirmation-and-recommended-product

器件型号:LP8869-Q1

您好、先生、

LP8869芯片支持多少位的 PWM 输入?
我还想确认每个输出 OUT1-out3中的哪一个对应于高8位或低8位。
我的应用是工业控制板输出一个通道24位 PWM 信号、
在 TI 芯片处理后、输出三通道信号以驱动 RGB 三色灯、
为了实现不同的颜色控制、三个灯的总电流不应超过100mA、系统电压应为5V。
RGB 混合想要达到不同的颜色、
颜色修改仅需要客户端主设备修改相应的 PWM 占空比。

为了节省开发周期、IC 器件需要在模拟模式而非数字模式下工作、
也就是说、该 IC 不是单独编程的。
简而言之、输入 PWM 信号被处理以驱动 RGB、从而在5V 电源模式下实现混合调光。
PWM 输入支持24位输入。

我想确认 LP8869是否合适。
如果没有、您能否为我的应用推荐合适的 TI 器件?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于无法单独控制通道电流、恐怕它不适合 RBG 应用。 请向我发送电子邮件、我将联系合适的人员来帮助您。