This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:我想在连接输入电压时对电池放电

Guru**** 2543680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982695/bq25713-i-want-to-discharge-the-battery-when-input-voltage-is-connected

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ34110

您好!

我的板上有一个用于电量监测的 BQ34110。 我想使用它的 EOS 函数。 为此、我必须在系统(由 BQ25713供电)正常运行且由电源供电的情况下将电池放电1-2%。

充满电后、电池组电压约为14V (镍氢电池)。

我唯一能弄清楚的方法是将充电器置于 LDO 模式(EN_LDO = 1)并禁用充电(CHRG_INHIBIT = 1)。 这样、BQ25713将输出电压保持在高于电池电压160mV 的水平上。 由于电池高于最小系统电压、我预计没有电流流入电池、因此 EOS 放电电路将按预期运行。

这有道理吗? 是否有更好的方法?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以启用学习模式。  

    记忆功能允许电池在适配器存在时放电。 它
    在整个放电/充电周期内校准电池电量监测计。
    当电池电压低于电池电量耗尽阈值时、即为系统
    主机切换回适配器输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周虎、首先、感谢您的快速回答。

    我查看了学习模式、但它似乎并不是我所需要的。 我的理解是、当启用学习模式时、电池成为供电电源、该模式对于完全合格的充电/放电周期非常有用。 这将允许我使用电量监测计的 CELV 算法。

    但是、我的系统中的电池仅用于备用电池、因此必须保持充满电。 我正在使用 EOS 算法、在这种情况下、我必须使用相当于 C/100至 C/10的电流对电池放电、使电池的剩余电量在标称满电量的1%至2%之间下降。 在我的系统中、放电电流大约为0.8C、因此我假设 EOS 算法可能无法正常工作、即使一个系统在学习模式下长时间处于学习模式、以便将这些1-2%放电也是如此。 我可能会误解电量监测计的材料 TRM 和视频、但:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种方法是 EN_HIZ 模式。  

    器件高阻态模式启用
    当充电器处于高阻态模式时、器件消耗的静态电流最小
    电流。 且 VBUS 高于 UVLO。 REGN LDO 保持导通、并且系统正常工作
    由电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、周

    我刚发生过、我的原始帖子中缺少信息。 电量监测计部分有一个电路(由 BQ34110控制)、用于以受控方式对电池放电。 该电路实际上是一个 P-FET (由 BQ34110驱动的栅极)和一对或多个电阻器(我将其称为 EOS 负载)。 当 BQ34110处于 EOS (放电结束)学习模式时、它将 EOS 负载切换至 ON。

    我要实现的是使我的电路保持由 BQ25713供电、确保通过 BATFET 的电流为零、以便从电池汲取的唯一电流流经 EOS 负载。

    我设计实现它的唯一方法是我在原始帖子中所述(LDO 模式、禁用充电)。 是否有另一种/更好的方法来实现此目的?

    谢谢。

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    你所做的是好的。 要停止 BATFET 电流、我们需要停止充电、将最大充电器电压设置为高于电池电压、因此系统将以高于电池电压的160mV 电压运行。 无充电电流或补充电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周。

    真是个好消息。 非常感谢您的支持。

    BR

    较旧。