This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:原理图审阅

Guru**** 2928270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983189/tps65265-schematic-review

器件型号:TPS65265

您好!

Vout1 - 0.9V/4A

Vout2 - 1.8V/3A

Vout3 - 1.8V/2A

以下原理图已由 TI 审核。 在重新计算 LIR = 0.2后、仅更改电感值(L8、L9)

请帮助检查这些电感是否正常、以及是否要针对新的 L8、L9值修改任何其他分立器件。

Thankse2e.ti.com/.../S0001769A_5F00_3buck_5F00_20210304.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralidharan

    以下是我的评论:

    1. L9是6.8 μ H、对吧? 但根据我的计算、如果 LIR = 0.2、L9应该为3.3uH、因为您的频率为1MHz。

    2. CH3的负载电流变为2A? 我记得它以前是1A。 如果负载电流为2A、则电感器的饱和电流应更高、而不 是1.6A。

    3.我发现 L8的饱和电流是3.6A 对吧? 对于3A 的最大负载、这有点小。 我想选择饱和电流超过4A 的电感器。 如果您担心电感器的尺寸、可以选择 LIR = 0.3或更大。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    1. VIN = 5V、Vout = 1.8V、LIR = 0.2、FSW = 1*10^6Hz、IO = 1A

    L9 =(5-1.8)/(1*0.2)*(1.8/(5*1*10^6)= 5.76uH  

    我选择了6.8uH、因为这是我可以找到的最接近的值、我要查找的大小支持合适的 IPEAK/Isat 值。

    希望在这种情况下可以使用6.8 μ H。

    很抱歉、这是一个拼写错误。 CH3仍为1.8V/1A 负载电流

    3.我会检查这个...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralidharan

    感谢您的反馈! 选择电感器时、请使用数据表中所示的通道最大电流。 在这种情况下、虽然实际负载电流为1A、但在选择电感器时、使用2A 进行计算。 因此、我建议使用3.3uH 的电感器。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:  

    PFA  

    我已根据您的建议更改电感器 L8、L9。

    请告诉我这是否正常。

    谢谢!e2e.ti.com/.../S0001769A_5F00_3buck_5F00_20210305.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralidharan

    我认为现在 L8和 L9都可以。

    BR

    Ruby