This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:使用和不使用电池对电气特性的影响

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983310/bq25898-impact-with-and-without-batteries-on-electrical-characteristics

器件型号:BQ25898

大家好、团队、

我收到了客户关于充电器 IC BQ25898的问题。
我认为有些问题可能很难回答、因为使用不当、但如果您在检查内容后可以回答、我将不胜感激。

・ 如果未连接电池时为 VBUS 提供5V 电压(BAT /BATSEN / TS 端子断开)、REG03位[3:1]中设置的值是否会输出 VSYS 的电压?
假设在未连接电池(类似 USB 软件狗)的情况下、使用 BQ25898作为从5V 降至 VSYS 的简单直流/直流转换器。

・如果上述问题是、除了 REG03、是否有任何其他方法可以更改 VSYS 电压?

・电源效率和瞬态响应特性等电气特性是否受电池是否存在的影响? 如果它看起来有影响、可以考虑什么?

・当电池未连接到 BQ25898时、请告知我们是否存在任何其他可能的影响。 (某些寄存器无法访问、中断信号始终有效、等等)

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答1和2应该对您的问题有所帮助。

    谢谢、

    宁。