This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用缩放电流或实际电流的 GPCRA0计算器?

Guru**** 2648645 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983072/bq40z80-gpcra0-calculator-using-scaled-current-or-actual-current

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

大家好,我正在尝试使用 GPCRA0为 bq40z80监测计生成 gg 文件。 结果将 Qmax 设置为电池的实际 mAh 额定值。 在设置比例因子的情况下,我假设 Qmax 也应进行比例调整? 正确的步骤是什么? 接下来我将尝试:

  1. 使用真实电流读数进行 ChemID、无需任何缩放。
  2. 对 ChemID 进行编程、然后使用 GPCRA0的缩放电流工具获取 gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、典型值

    应使用实际电流值。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    感谢您的回复!

    我有点困惑。 因此、您建议不应根据换算系数对 Qmax 和 Ra 值进行缩放?

    例如、我有一个4000mAh 电池、RA0为40m Ω、换算系数设置为4。 电池的 Qmax 读数应该仍然为4000、而 Ra0应该仍然为40?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、典型值

    电流调节和 Qmax 可单独工作。 如果实际 Qmax 不超过监测计支持的最大值、则无需调整 Qmax。 因此、如果仅开启电流调节、则不应影响 Qmax 和 Ra 值。  

    此致、

    亚伯拉罕