This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:效率与输出电流间的关系

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983143/tps63070-efficiency-vs-output-current

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS61070

,先生你(们)好

V.需要在输出电压为3.3 μ V 时、效率与输出电压之间的关系

我想它看起来像是 下面第1页中的效率与输出电流之间的关系图。

你那是吗? 还是 Excel?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    输入电压范围是多少? 为什么客户选择 TPS61070作为3.3V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "当 V.电压为3.3 μ V 时、客户需要效率和输出电压之间的关系"效率 和输入电压应该是正确的吗?

    此外、它们是否需要 PFM 或 FPWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    谢谢你。

    我认为这与数据表中的图1相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    我手头没有这类数据。 如果客户的申请条件清晰、我可以帮助收集类似的数据。

    那么、输入电压和 IO 范围是多少?客户是否启用电源相同模式?